990-5992E-006

Instalación del kit IP30 opcional (E3MOPT009)

  1. Quite la placa inferior de la parte lateral posterior del SAI. Guárdela para colocarla más tarde.
  2. Quite la placa superior de la parte lateral posterior del SAI. Retire la placa y guarde los tornillos para volver a colocar la placa superior IP30.
  3. Instale la placa superior suministrada con el kit IP30 en la parte lateral posterior del SAI.
  4. Vuelva a colocar el panel inferior de la parte lateral posterior del SAI o guárdelo para colocarlo después de la conexión de los cables de alimentación.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?