990-5992E-006

Descripción general de sistema en paralelo

NOTA: En los sistemas en paralelo con un disyuntor de derivación de mantenimiento externo (MBB ext.), los disyuntores de derivación de mantenimiento (MBB) deben bloquearse con candado en la posición abierta.

SAI con baterías externas

MIB Disyuntor de entrada de la red eléctrica principal
BIB Disyuntor de entrada de derivación
UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
UOB Disyuntor de salida de unidad
UOB ext. Disyuntor de salida de unidad externo
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
MBB ext. Disyuntor de derivación de mantenimiento externo
SIB Disyuntor de aislamiento del sistema
BB Disyuntor de batería
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?