990-5992E-012

Installation du kit IP30 en option (E3MOPT009)

  1. Retirez le panneau inférieur de la face arrière de l'ASI. Mettez-le de côté pour la réinstallation.
  2. Retirez le panneau supérieur de la face arrière de l'ASI. Jetez le panneau et conservez les vis pour la réinstallation du panneau supérieur IP30.
  3. Installez le panneau supérieur fourni avec le kit IP30 sur la face arrière de l'ASI.
  4. Réinstallez le panneau inférieur sur la face arrière de l'ASI ou mettez-le de côté pour l'installation après le raccordement du câble d'alimentation.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?