Rückspeiseschutz
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
In Systemen, in deren Konstruktion kein Rückspeiseschutz
vorgesehen ist, muss eine automatische Trennvorrichtung (Rückspeiseschutz-Option
oder eine andere den Anforderungen von IEC/EN 62040–1 entsprechende
Vorrichtung) installiert werden, um ein mögliches Auftreten gefährlicher
Spannungen oder hoher Energie an den Eingängen der Trennvorrichtung
zu verhindern. Diese Vorrichtung muss innerhalb von 15 Sekunden nach
dem Ausfall der vorgeschalteten Stromversorgung den Strom unterbrechen.
Sie muss die in den Spezifikationen aufgeführten Nennwerte aufweisen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Wenn der USV-Eingang über externe Trennelemente angeschlossen ist, die im geöffneten Zustand den Neutralleiter trennen, oder bei geräteexternem automatischen Rückspeisungsschutz oder wenn eine Verbindung zu einem IT-Stromverteilungssystem besteht, ist der Benutzer verpflichtet, an den Eingängen der USV sowie an allen nicht in unmittelbarer Nähe der USV installierten primären Stromisolatoren und an externen Zugangspunkten zwischen diesen Trennelementen und der USV Etiketten mit dem folgenden Text (oder einem ähnlichen Text in einer in dem Land, in dem das USV-System installiert werden soll, gebräuchlichen Sprache) anzubringen:
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Es besteht die Gefahr einer Spannungsrückspeisung.
Vor der Arbeit an diesem Stromkreis: Schalten Sie die USV frei und
prüfen Sie sie auf gefährliche Spannungen zwischen allen
Anschlussklemmen einschließlich der Erdung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Im USV-System muss eine zusätzliche externe Trenneinrichtung angebracht werden. Für diesen Zweck kann ein Kontaktgeber verwendet werden. In den gezeigten Beispielen ist die Trenneinrichtung ein Kontaktgeber (markiert mit MC1 für Systeme mit einfachem Netzanschluss bzw. mit MC1 und MC2 für Systeme mit zweifachem Netzanschluss).
Die Trennvorrichtung muss für die elektrischen Eigenschaften wie unter Technische Daten beschrieben ausreichen.