990-5992E-005

Installation des optionalen IP30-Kit (E3MOPT009)

  1. Entfernen Sie die untere Platte von der Rückseite der USV. Bewahren Sie sie für den späteren Wiedereinbau auf.
  2. Entfernen Sie die obere Platte von der Rückseite der USV. Entsorgen Sie die Platte und bewahren Sie die Schrauben für den Wiedereinbau der oberen IP30-Deckplatte auf.
  3. Bringen Sie die obere Platte mit dem IP30-Kit an der Rückseite der USV an.
  4. Bringen Sie die untere Platte wieder an der Rückseite der USV an oder bewahren Sie sie auf, um sie nach dem Anschließen der Leistungskabel anzubringen.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?