Sicurezza elettrica
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Nei sistemi che non prevedono protezioni contro alimentazioni
di ritorno come parte della dotazione standard, è necessario
installare un dispositivo di isolamento automatico (opzione di protezione
dall'alimentazione di ritorno o altro dispositivo che soddisfi i requisiti
delle normative IEC/EN 62040–1 o UL1778 quinta edizione,
a seconda dello standard in vigore nell'area) al fine di impedire
tensioni pericolose in corrispondenza dei connettori di ingresso del
dispositivo di isolamento. Il dispositivo deve aprirsi entro 15 secondi
dall'interruzione dell'alimentazione a monte e deve avere valori nominali
conformi alle specifiche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Quando l'ingresso dell'UPS è connesso tramite isolatori esterni che, se aperti, isolano il neutro, o quando l'isolamento di backfeed automatico viene fornito esternamente all'apparecchiatura oppure in presenza di collegamento a un sistema di distribuzione dell'alimentazione IT, è necessario applicare un'etichetta ai connettori di ingresso dell'UPS e su tutti i principali isolatori di alimentazione installati in posizioni distanti rispetto all'area dell'UPS e sui punti di accesso esterni fra i suddetti isolatori e l'UPS, con la seguente dicitura (o equivalente in una lingua riconosciuta nel paese in cui viene installato il sistema UPS):
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Rischio di ritorno di tensione. Prima di eseguire operazioni
su questo circuito, isolare l'UPS e assicurarsi che non sia presente
tensione pericolosa fra i connettori, incluso quello di terra.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
![]() |
---|
Rischio di disturbo elettrico
Questo prodotto può causare una corrente CC nel conduttore
PE. Laddove un dispositivo di protezione a corrente residua (RCD)
venga utilizzato per la protezione contro le scosse elettriche, sul
lato alimentazione di questo prodotto è consentito solo un RCD
di tipo B.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|