990-5992E-019

제품에 사용된 기호

접지 기호입니다.

보호 접지/장비 접지 컨덕터 기호입니다.

DC라고도 하는 직류 기호입니다.

AC라고도 하는 교류 전류 기호입니다.

양극 기호입니다. 직류와 함께 사용하거나 직류를 생성하는 장비의 양극 단자를 식별하기 위해 사용합니다.

음극 기호입니다. 직류와 함께 사용하거나 직류를 생성하는 장비의 음극 단자를 식별하기 위해 사용합니다.

배터리 기호입니다.

스태틱 스위치 기호입니다. 높은 돌입 또는 오류 상태인 경우 UPS 정상 작동을 바이패스하기 위해 설계된 스위치를 나타냅니다.

AC/DC 변환기(정류기) 기호입니다. AC/DC 변환기(정류기)를 식별하기 위해 사용하며, 플러그인 장치의 경우 관련 소켓을 식별하기 위해 사용합니다.

DC/AC 변환기(인버터) 기호입니다. DC/AC 변환기(인버터)를 식별하기 위해 사용하며, 플러그인 장치의 경우 관련 소켓을 식별하기 위해 사용합니다.

퓨즈 기호입니다. 퓨즈 박스 또는 그 위치를 식별하기 위해 사용합니다.

입력 기호입니다. 입력과 출력을 구분해야 할 때 입력 단자를 식별하기 위해 사용합니다.

출력 기호입니다. 입력과 출력을 구분해야 할 때 출력 단자를 식별하기 위해 사용합니다.

스위치 디스커넥터 기호입니다. 단락 또는 과부하 전류로부터 장비를 보호하는 스위치 형태로 차단 장치를 식별하기 위해 사용합니다. 전류 흐름이 최대 한계를 초과하면 회로를 엽니다.

회로 차단기 기호입니다. 단락 또는 과부하 전류로부터 장비를 보호하는 회로 차단기 형태로 차단 장치를 식별하기 위해 사용합니다. 전류 흐름이 최대 한계를 초과하면 회로를 엽니다.

회로 차단기/스위치 기호입니다. 단락 또는 과부하 전류로부터 장비를 보호하는 회로 차단기 또는 스위치 형태로 차단 장치를 식별하기 위해 사용합니다. 전류 흐름이 최대 한계를 초과하면 회로를 엽니다.

중성선 기호입니다. 중성선 컨덕터 또는 그 위치를 식별하기 위해 사용합니다.

위상 컨덕터 기호입니다. 위상 컨덕터 또는 그 위치를 식별하기 위해 사용합니다.

QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?