전기 안전
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
백피드 보호 장치가
표준 설계의 일부가
아닌 시스템에서는
격리 장치의 입력 단자에서
위험한 전압 또는 에너지가
발생하지 않도록 자동
격리 장치(해당 지역에
적용되는 표준에 따라
IEC/EN 62040–1 또는 UL1778 제5 에디션의
요구 사항을 충족하는
백피드 보호 옵션 또는
기타 시스템)를 설치해야
합니다. 상위단 전원
공급이 정지된 후 15초
내에 장치가 열려야
하며 규격에 따른 정격을
준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
UPS 입력이 열렸을 때 중성선을 차단하는 외부 차단기를 통해 연결되었거나 자동 백피드 차단이 장비 외부에 제공 또는 IT 배전 시스템에 연결되었을 때 UPS 입력 단자, UPS 구역으로부터 원격 설치된 모든 기본 전력 차단기 및 사용자가 이용하는 이러한 차단기와 UPS 사이 외부 접근점에 다음 문구(또는 UPS 설치 국가에서 허용되는 언어의 상응 문구)를 표시하는 라벨을 부착해야 합니다.
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
전압 백피드 위험.
이 회로에서 작업하기
전: UPS를 차단하고 보호
접지를 포함한 모든
단자 간의 위험 전압을
확인하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
![]() |
---|
전기적 교란 위험
이 제품은 PE 컨덕터에서
DC 전류를 유발할 수 있습니다.
RCD(현재 작동되는 잔류
보호 장치)가 감전 보호를
위해 사용되는 경우
이 제품의 공급 측면에서
유형 B의 RCD만 허용됩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|