990-5992G-019

공통 배터리 뱅크가 있는 1+1 리던던트 병렬 시스템 개요

MIB 주 전원 입력 차단기
BIB 바이패스 입력 차단기
UIB UPS 입력 스위치
SSIB 스태틱 스위치 입력 스위치
UOB UPS 출력 스위치
외부 UOB 외부 장치 출력 차단기
MBB 유지보수 바이패스 스위치
외부 MBB 외부 유지보수 바이패스 차단기
BB1 배터리 차단기 1
BB2 배터리 차단기 2
주의: 내부 배터리가 있는 시스템에서는 공통 배터리 뱅크를 지원하지 않습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.