990-5992E-019

팔레트에서 UPS 제거

  1. 지게차를 사용하여 UPS를 최종 설치 지역으로 옮깁니다.
  2. UPS에서 포장재와 램프를 제거합니다.
  3. 볼트를 풀어 운송 브라켓을 제거합니다. 램프용 볼트는 보관하고 운송 브라켓은 폐기합니다.
  4. 팔레트에 램프를 놓고 운송 브라켓의 볼트로 조입니다.
  5. UPS를 팔레트에서 내립니다.
  6. UPS를 최종 위치로 이동하고 렌치를 사용하여 수평 조정 다리를 내립니다. 캐비닛이 수평을 이루고 있는지 확인합니다.
  7. 바퀴를 잠급니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?