990-5992E-025

Montaż opcjonalnego zestawu IP30 (E3MOPT009)

  1. Usuń dolną płytę z tylnej strony zasilacza UPS. Zachowaj ją w celu ponownego montażu.
  2. Usuń górną płytę z tylnej strony zasilacza UPS. Wyrzuć płytę, a śruby zachowaj do ponownego montażu górnej płyty IP30.
  3. Zamontuj górną płytę dostarczoną z zestawem IP30 na tylnej stronie zasilacza UPS.
  4. Zainstaluj ponownie dolny panel na tylnej stronie zasilacza UPS lub zachowaj go do montażu po podłączeniu kabla zasilającego.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?