990-5992C-024

Conexão dos cabos de energia

  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (desligado).
  2. Remova as duas placas indicadas da parte inferior do nobreak.

    Vista traseira do nobreak de 60–80 kVA

    Vista traseira do nobreak de 100 kVA

  3. Em sistemas de alimentação dupla, remova os três suportes de alimentação elétrica simples.

    Vista traseira do nobreak de 60–80 kVA

    Vista traseira do nobreak de 100 kVA

  4. Passe os cabos de energia pela parte inferior do nobreak.
  5. Conecte o cabo de PE ao terminal PE.

    Vista traseira do nobreak de 60–80 kVA

    Vista traseira do nobreak de 100 kVA

  6. Conecte os cabos de entrada, saída e bypass (se aplicável).
  7. Conecte os cabos da bateria.
  8. Fixe os cabos ao passador de cabo na parte inferior do nobreak.
  9. Reinstale as duas placas na parte inferior do nobreak.
QR code for this page

Isto foi útil?