990-5992D-024

Conexão de cabos de sinal em sistemas paralelos

  1. Conecte os cabos paralelos opcionais entre todos os nobreaks do sistema paralelo.
    NOTA: Consulte Interfaces de comunicação para ver a localização das portas paralelas.
  2. Verifique a configuração do CAN_R (para obter localização de CAN_R, veja Interfaces de comunicação).
    • Para sistemas paralelos com ≤ 4 nobreaks paralelos, o CAN_R de todos os nobreaks deve estar na posição LIGADO.
    • Para sistemas paralelos com ≤ 5 nobreaks paralelos, o CAN_R de todos os nobreaks deve estar na posição DESLIGADO.
QR code for this page

Isto foi útil?