Segurança com eletricidade
PERIGO |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
PERIGO |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Em sistemas onde a proteção contra backfeed
não é parte do projeto padrão, um dispositivo de isolamento
automático (opção de proteção contra backfeed
ou qualquer sistema que atenda aos requisitos da norma IEC/EN 62040–1 ou UL1778 5ª edição – dependendo de qual
das duas é aplicável à sua região) deve ser instalado
para impedir qualquer possibilidade de tensão ou energia perigosa
nos terminais de entrada do dispositivo de isolamento. O dispositivo
deve abrir-se em até 15 segundos após a falha da fonte de
alimentação e ser dimensionado de acordo com as especificações.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Quando a entrada do nobreak está conectada por meio de isoladores externos que, quando abertos, isolam o neutro, ou quando o sistema de proteção contra retroalimentação é fornecido externamente ao equipamento, ou está conectado a um sistema de distribuição de energia IT, o usuário deve fixar uma etiqueta nos terminais de entrada do nobreak, em todos os isoladores de energia principal longe da área do nobreak e em pontos de acesso externos entre esses isoladores e o nobreak. O seguinte texto deverá ser exibido (ou equivalente em uma linguagem que seja aceitável no país em que o equipamento será instalado):
PERIGO |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Risco de presença de tensão reversa. Antes de
trabalhar neste circuito: Isole o nobreak e verifique a presença
de tensão perigosa entre todos os terminais, incluindo no aterramento.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|