Защита от обратных токов
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
В системах,
в которых защита
от обратного
тока не является
элементом стандартной
конструкции,
необходимо
установить
автоматическое
изолирующее
устройство
(опция защиты
от обратного
тока или другое
устройство,
отвечающее
требованиям
МЭК/EN 62040–1) для предотвращения
опасного напряжения
или накопления
энергии на входных
клеммах изолирующего
устройства.
Это устройство
должно срабатывать
в течение 15 секунд
после сбоя питания
от вышестоящих
источников
и иметь номинальные
характеристики,
соответствующие техническим
условиям.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Когда вход ИБП подсоединен через внешние выключатели, которые в разомкнутом положении изолируют нейтраль, или когда автоматическая система изоляции от обратного питания является внешней по отношению к оборудованию или подсоединена к системе распределения питания ИТ, необходимо установить соответствующие бирки на входных клеммах ИБП и на всех разъединителях входной цепи, установленных на удалении от места установки ИБП и на внешних точках доступа между такими включателями и ИБП (обеспечивает пользователь) со следующим текстом (или текстом эквивалентного содержания на языке, принятом в стране установки системы ИБП):
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Опасное обратное
напряжение.
Перед работой
на этой цепи:
изолируйте
ИБП и проверьте
наличие опасного
напряжения
между всеми
клеммами, включая
клемму защитного
заземления.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Установка ИБП должна включать дополнительное внешнее изолирующее устройство. Для этой цели может использоваться контактор. В приведенных примерах в качестве устройства разъединения выступает контактор (отмеченный MC1 для систем с одиночным вводом питания, MC1 и MC2 для систем с двойным вводом питания).
Устройство разъединения должно соответствовать электрическим характеристикам, описанным здесь: Технические характеристики.