990-5992E-028

Подключение сигнальных кабелей в параллельных системах

  1. Соедините дополнительные параллельные кабели между всеми ИБП параллельной системы.
    Примечание: См. Коммуникационные интерфейсы, чтобы узнать расположение параллельных портов.
  2. Проверьте настройку CAN_R (для определения местоположения CAN_R см. Коммуникационные интерфейсы).
    • Для параллельных систем с ≤ 4 параллельными ИБП CAN_R всех ИБП должна находиться в положении ВКЛ.
    • Для параллельных систем с ≤ 5 параллельными ИБП CAN_R всех ИБП должна находиться в положении ВЫКЛ.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?