990-5992E-028

Условные обозначения

Символ заземления.

Символ защитного заземления/зануляющего проводника.

Символ постоянного тока. Также обозначается DC.

Символ переменного тока. Также обозначается AC.

Символ положительной полярности. Он используется для определения положительной клеммы (клемм) оборудования, которое используется с постоянным током или генерирует его.

Символ отрицательной полярности. Он используется для определения отрицательной клеммы (клемм) оборудования, которое используется с постоянным током или генерирует его.

Символ батареи.

Символ переключателя статического байпаса. Он используется для обозначения выключателей, предназначенных для обхода штатного режима  работы ИБП в случае высокого пускового тока или неисправностей .

Символ преобразователя (выпрямителя) постоянного/переменного тока. Он используется для идентификации преобразователя (выпрямителя) переменного тока в постоянный и, в случае со съемными устройствами, для идентификации соответствующих розеток.

Символ преобразователя постоянного тока в переменный (инвертора). Он используется для идентификации преобразователя постоянного тока в переменный (инвертора) и, в случае со съемными устройствами, для идентификации соответствующих розеток.

Символ предохранителя. Он используется для идентификации блоков предохранителей или их расположения.

Символ входа. Он используется для идентификации входного разъема, когда необходимо различать входы и выходы.

Символ выхода. Он используется для идентификации выходного разъема, когда необходимо различать входы и выходы.

Символ разъединителя. Он используется для идентификации отключающего устройства в виде переключателя, который защищает оборудование от короткого замыкания или сильного тока нагрузки. Он размыкает цепи, когда ток превышает максимальный предел.

Символ автоматического выключателя. Он используется для идентификации отключающего устройства в виде автоматического выключателя, который защищает оборудование от короткого замыкания или сильного тока нагрузки. Он размыкает цепи, когда ток превышает максимальный предел.

Символ автоматического выключателя. Он используется для идентификации отключающего устройства в виде автоматического выключателя или выключателя, который защищает оборудование от короткого замыкания или сильного тока нагрузки. Он размыкает цепи, когда ток превышает максимальный предел.

Символ нейтрали. Он используется для идентификации нейтральных проводников или их расположения.

Символ фазового проводника. Он используется для идентификации фазовых проводников или их расположения.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?