990-5992E-028

Установка дополнительного комплекта IP30 (E3MOPT009)

  1. Снимите нижнюю панель с задней стороны ИБП. Сохраните ее для последующей установки.
  2. Снимите верхнюю панель с задней стороны ИБП. Утилизируйте панель и сохраните винты для повторной установки верхней панели IP30.
  3. Установите верхнюю панель, входящую в комплект IP30, с задней стороны ИБП.
  4. Установите на место нижнюю панель на задней стороне ИБП или отложите ее для установки после подключения силового кабеля.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?