990-5992E-028

Подготовка системы для заземления TNC

Примечание: Данная процедура применяется только для систем заземления TNC.
  1. Поверните шину из исходного положения (а) в положение (b), чтобы создать соединение между шиной PE и шиной нейтрали.

    ИБП 60-80 кВА, 400 В

    ИБП 100 кВА 400 В/50 кВА 208 В

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?