990-5995D-004

Oversigt over parallelsystem

BEMÆRK: I parallelsystemer med en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder (Ext. MBB) skal vedligeholdelsesbypassafbryderne (MBB) aflåses i åben position.

UPS'er til eksterne batterier

UPS'er til interne batterier

MIB Hovedforsyningsafbryder
BIB Bypassforsyningsafbryder
UIB Enhedsindgangskontakt
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
UOB Enhedsudgangsafbryder
Ekst. UOB Ekstern enhedsudgangsafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
Ekst. MBB Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder
SIB Systemisoleringsafbryder
BB Batteriafbryder
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?