990-5995D-012

Présentation d'un système en parallèle redondant 1+1 avec batterie commune

NOTE: Seules les batteries de type modulaire peuvent être installées dans les ASI avec batteries intégrées.
MIB Disjoncteur d'entrée secteur
BIB Disjoncteur d'entrée bypass
UIB Commutateur d'entrée de l'unité
SSIB Commutateur d'entrée statique
UOB Commutateur de sortie de l'unité
Ext. UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
MBB Commutateur de bypass de maintenance
Ext. MBB Disjoncteur du bypass de maintenance externe
BB1 Disjoncteur batterie 1
BB2 Disjoncteur batterie 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?