990-5995D-012

Présentation d'un système en parallèle

NOTE: Dans les systèmes parallèles avec disjoncteur du bypass de maintenance externe Ext. MBB, les commutateurs rotatifs du bypass de maintenance MBB doivent être cadenassés en position ouverte.

ASI pour les batteries externes

ASI avec batteries intégrées

MIB Disjoncteur d'entrée secteur
BIB Disjoncteur d'entrée bypass
UIB Commutateur d'entrée de l'unité
SSIB Commutateur d'entrée du commutateur statique
UOB Commutateur de sortie de l'unité
Ext. UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
MBB Commutateur du bypass de maintenance
Ext. MBB Disjoncteur du bypass de maintenance externe
SIB Disjoncteur d'isolation du système
BB Disjoncteur batterie
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?