990-5995D-017

Panoramica di sistema in parallelo ridondante 1+1 con parco batterie comune

MIB Interruttore d'ingresso alimentazione di rete
BIB Interruttore d'ingresso rete di bypass
UIB Sezionatore ingresso unità
SSIB Sezionatore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore uscita unità
Ext. UOB Interruttore di uscita unità esterno
MBB Interruttore bypass di manutenzione
Ext. MBB Sezionatore bypass di manutenzione esterno
BB1 Interruttore delle batterie 1
BB2 Interruttore delle batterie 2
NOTA: I parchi batterie comuni non sono supportati nei sistemi con batterie interne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?