990-5995D-017

Panoramica del sistema in parallelo

MIB Interruttore d'ingresso alimentazione di rete
BIB Interruttore d'ingresso rete di bypass
UIB Sezionatore di ingresso unità
SSIB Sezionatore ingresso commutatore statico
UOB Sezionatore di uscita unità
Ext. UOB Interruttore di uscita unità esterno
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
Ext. MBB Sezionatore bypass di manutenzione esterno
SIB Sezionatore di isolamento sistema
BB Interruttore delle batterie
NOTA: Nei sistemi in parallelo con bypass di manutenzione esterno MBB, i bypass di manutenzione esterni MBB devono essere bloccati in posizione aperta (spenti).

UPS per batterie esterne

UPS per batterie interne

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?