Tilbagekoblingsbeskyttelse
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
I systemer, hvor tilbagekoblingsbeskyttelse ikke er en
del af standarddesignet, skal der installeres en automatisk isoleringsenhed
(løsning til tilbagekoblingsbeskyttelse eller anden enhed, som
lever op til kravene i IEC/EN 62040–1) for at forhindre farlig
spænding eller energi ved isoleringsenhedens indgangsterminaler.
Enheden skal åbne inden for 15 sekunder efter afbrydelse af indgående
strømkilder og skal være klassificeret i henhold til specifikationerne.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Hvis UPS-indgangen er forbundet gennem eksterne isoleringsenheder, som efter åbning isolerer den neutrale indgangsforbindelse, eller hvis den automatiske tilbagekoblingsisolering er ekstern i forhold til udstyret eller forbundet til et it-strømfordelingssystem, skal brugeren fastgøre en mærkat med følgende tekst (eller tilsvarende på et sprog, der er udbredt i det land, hvor UPS-systemet er installeret) på UPS-indgangsterminalerne, på alle primære strømisoleringer installeret uden for UPS-området og på eksterne adgangspunkter mellem disse isoleringsenheder og UPS-systemet:
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Risiko for spændingstilbagekobling. Før der
arbejdes på dette kredsløb: Isoler UPS-systemet, og kontrollér,
om der er farlig spænding mellem samtlige terminaler, herunder
beskyttelsesjordingen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
En ekstra ekstern isoleringsenhed skal installeres i UPS-systemet. Der kan f.eks. anvendes en kontaktor. I de viste eksempler består isoleringsenheden af en kontaktor (markeret med MC1 til systemer med én forsyningskilde og med MC1 og MC2 til systemer med to forsyningskilder).
Isoleringsenheden skal opfylde de krav, der er beskrevet i Specifikationer.