990-5995E-012

Modifier le mot de passe de l'écran

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres généraux > Définition mot de passe.
  2. Appuyez sur Ancien mot de passe.
  3. Appuyez sur Nouveau mot de passe et Confirmer le nouveau mot de passe.
  4. Régler l'heure en minutes pour la déconnexion automatique de l'affichage après inactivité. Sélectionnez une valeur entre 0 et 120.
  5. Appuyez sur Enregistrer les paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?