990-5992C-017

Interfacce di comunicazione

Vista posteriore dell'UPS

  1. RS485

  2. USB

  3. Contatti puliti

  4. Porte parallele

  5. EPO

  6. Pulsante avviamento a freddo (opzionale)

  7. Slot per SNMP opzionale

  8. CAN_R: Resistenza di terminazione CAN

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?