990-5992E-037

通信接口

UPS 背面视图

  1. RS485

  2. USB

  3. 干接点

  4. CAN_R:CAN 端接电阻

  5. 并机端口

  6. 负载母线同步端口

  7. EPO

  8. 冷启动按钮(可选)

  9. 用于可选 SNMP 的插槽

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?