990-5995E-006

Configurar los ajustes de la pantalla

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. general > Config. pantalla.
  2. Defina el valor de Brillo de la pantalla entre 1 y 63.
  3. Seleccione el valor de Tiempo esp luz fondo (s) entre 10 y 255.
  4. Pulse Guardar configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?