990-5995E-004

Konfigurer indgangskontakter og udgangsrelæer

  1. Fra startskærmen vælges Settings (Indstillinger) > Advanced settings (Avancerede indstillinger) > Contacts and relays (Kontakter og relæer) .
  2. Aktivér eller deaktiver følgende funktioner:
    • External batt. breaker status (Ekstern batteriafbryderstatus)

    • Battery breaker trip (Batteriafbryderudløser)

    • Backfeed on bypass (Tilbagekobling på bypass)

    • External MBB status (Ekstern MBB-status)

  3. Tryk på den nedadgående pil, og indstil funktionen for hvert af de konfigurerbare udgangsrelæer. Vælg imellem:
    • Disable (Deaktiver)

    • Common alarm (Generel alarm)

    • In normal operation (I normal drift)

    • On battery (På batteri)

    • Static bypass (Statisk bypass)

    • Maintenance bypass (Vedligeholdelsesbypass)

    • Output overload (Udgang overbelastet)

    • Fan inoperable (Blæser ude af funktion)

    • Battery inoperable (Batteri ude af funktion)

    • Battery disconnected (Batteriet er frakoblet)

    • Battery voltage low (Batterispænding lav)

    • Input out of tol. (Indgang uden for tilladt afvigelse)

    • Input out of tol. (Indgang uden for tilladt afvigelse)

    • EPO active (EPO aktiv)

  4. Tryk på den nedadgående pil, og indstil funktionen for hver af de konfigurerbare indgangskontakter. Vælg imellem:
    • Disable (Deaktiver)

    • INV ON (VEKSELRETTER TIL)

    • INV OFF (VEKSELRETTER FRA)

    • Battery inoperable (Batteri ude af funktion)

    • Genset on (Generator til)

    • Custom alarm 3 (Brugerdefineret alarm 3)

    • Custom alarm 4 (Brugerdefineret alarm 4)

    • Disable ECO (Deaktiver ECO-tilstand)

    • Force INV OFF (Tving VEKSELRETTER FRA)

  5. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?