990-5995E-025

Konfiguracja styków wejściowych i przekaźników wyjściowych

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Settings (Ustawienia) > Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > Contacts and relays (Styki i przekaźniki).
  2. Włącz lub wyłącz poniższe funkcje:
    • External batt. breaker status (Status zewnętrz. wyłącznika baterii)

    • Battery breaker trip (Wyzwalacz wyłącznika baterii)

    • Backfeed on bypass (Prąd zwrotny na obejściu)

    • External MBB status (Status zewnętrznego MBB)

  3. Dotknij strzałki w dół i ustaw funkcję dla każdego konfigurowalnego przekaźnika wyjściowego. Wybierz spośród opcji:
    • Disable (Wyłącz)

    • Common alarm (Alarm zbiorczy)

    • In normal operation (W normalnym trybie pracy)

    • On battery (Praca na baterii)

    • Static bypass (Obejście statyczne)

    • Maintenance bypass (Obejście serwisowe)

    • Output overload (Przeciążenie wyjścia UPS)

    • Fan inoperable (Wentylator nie działa)

    • Battery inoperable (Bateria nie działa)

    • Battery disconnected (Bateria rozłączona)

    • Battery voltage low (Niskie napięcie baterii)

    • Input out of tol. (Wejście poza zak.)

    • Bypass out of tol. (Obejście poza zak.)

    • EPO active (Układ EPO aktywny)

  4. Dotknij strzałki w dół i ustaw funkcję dla każdego konfigurowalnego styku wejściowego. Wybierz spośród opcji:
    • Disable (Wyłącz)

    • INV ON (FAL. WŁ.)

    • INV OFF (FAL. WYŁ.)

    • Battery inoperable (Bateria nie działa)

    • Genset on (Generator wł.)

    • Custom alarm 3 (Alarm niestandardowy 3)

    • Custom alarm 4 (Alarm niestandardowy 4)

    • Disable ECO (Wyłącz tryb EKO)

    • Force INV OFF (Wymuś FAL. WYŁ.)

  5. Naciśnij przycisk Save settings (Zapisz ustawienia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?