990-5995B-024

Definir as Configurações de saída

AVISO
risco de dano ao equipamento
Apenas funcionários treinados que tenham realizado treinamento pode realizar modificações nos parâmetros do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  1. Na tela inicial do display, selecione Configurações > Config. avançadas > Config de saída.
  2. Defina a Frequência de saída (Hz). Escolha entre 50 e 60 Hz.
  3. Definição da Tensão de saída (V). Escolha entre 380, 400 e 415 V.
  4. Defina a compensação (%) de tensão de saída. Selecione um valor entre -5 e 5.
  5. Toque em Salvar configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?