990-5992F-012

Raccordement des câbles d'alimentation

  1. Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts.
  2. Retirez les deux panneaux indiqués se trouvant au bas de l'ASI.

    Vue arrière de l'ASI 60-80 kVA 400 V

    Vue arrière de l'ASI 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

  3. Dans les systèmes à alimentation secteur double, retirez les trois supports d'alimentation secteur simple.

    Vue arrière de l'ASI 60-80 kVA 400 V

    Vue arrière de l'ASI 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

  4. Acheminez les câbles d'alimentation via la partie inférieure de l'ASI.
  5. Raccordez le câble PE à la borne PE.

    Vue arrière de l'ASI 60-80 kVA 400 V

    Vue arrière de l'ASI 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

  6. Raccordez les câbles d'entrée, de sortie et de bypass (le cas échéant).
  7. Raccordez les câbles de batterie.
  8. Faites passer les câbles dans les passages de câbles au bas de l'ASI.
  9. Réinstallez les deux panneaux dans la partie inférieure de l'ASI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?