990-5992D-024

Conexão dos cabos de energia

  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (desligado).
  2. Remova as duas tampas indicadas da parte inferior do nobreak.

    Vista traseira do nobreak de 60-80 kVA 400 V

    Vista traseira do nobreak de 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

  3. Em sistemas de alimentação dupla, remova os três suportes de alimentação única.

    Vista traseira do nobreak de 60-80 kVA 400 V

    Vista traseira do nobreak de 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

  4. Passe os cabos de energia pela parte inferior do nobreak.
  5. Conecte o cabo de PE ao terminal PE.

    Vista traseira do nobreak de 60-80 kVA 400 V

    Vista traseira do nobreak de 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

  6. Conecte os cabos de entrada, saída e bypass (se aplicável).
  7. Conecte os cabos da bateria.
  8. Fixe os cabos ao passador de cabo na parte inferior do nobreak.
  9. Reinstale as duas placas na parte inferior do nobreak.
QR code for this page

Isto foi útil?