990-91274H-012

Raccordement des câbles d'alimentation

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Procédez à une mise hors tension complète de l'ASI avant de raccorder les câbles de batterie à la ou aux armoires batteries classiques.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Une solution de batterie E3MCBC10D ou E3MCBC10E se compose de deux armoires batteries : une armoire avec un disjoncteur batterie et des batteries et une armoire avec uniquement des batteries.
  1. Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie.
  2. Acheminez le câble PE par le bas de l'armoire batterie classique et raccordez le câble PE.

    Armoire batterie classique de 700 mm de large

    Armoire batterie classique de 1 000 mm de large

  3. Acheminez les câbles CC de l'ASI par le bas de l'armoire batterie classique et raccordez les câbles batterie (N, CC+, CC-). Utilisez des rondelles de blocage (non fournies) lorsque vous raccordez les câbles CC.
  4. Replacez le cache borne du côté gauche du disjoncteur batterie et retirez le cache borne du côté droit du disjoncteur batterie.
  5. Pour la solution de batterie classique E3MCBC10D ou E3MCBC10E :
    1. Connectez le câble PE entre les deux armoires batteries classiques.
    2. Raccordez les câbles de batterie (N, Batt+, Batt-) des batteries de la deuxième armoire batterie classique au côté droit du disjoncteur batterie de la première armoire batterie classique.

      Solution de batterie classique E3MCBC10D ou E3MCBC10E

  6. Remettez en place les plaques de protection du disjoncteur.

    Armoire batterie classique de 700 mm de large

    Armoire batterie classique de 1 000 mm de large

  7. Interconnectez les batteries sur chaque étagère dans la ou les armoires batteries classiques et raccordez-les au côté droit du disjoncteur batterie. Reportez-vous au schéma de raccordement à l'intérieur de la porte avant.
    DANGER
    Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Les batteries présentent des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous les manipulez :
    • Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
    • Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
    • Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
    • Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
    • Déconnectez la source d'alimentation de la batterie avant de raccorder ou de débrancher les bornes de batterie.
    • Déterminez si la batterie est raccordée à la masse par inadvertance. Si c'est le cas, retirez la source de la terre. Tout contact avec la batterie mise à la terre peut entraîner une électrocution. Les risques d'électrocution sont réduits si ces mises à la terre sont retirées lors de l'installation et de la maintenance (applicable aux équipements et batteries à distance sans circuit d'alimentation mis à la terre).
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?