990-91274H-019

전원 케이블 연결

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리 케이블을 일반 배터리 캐비닛에 연결하기 전에 UPS의 전원을 완전히 차단하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: E3MCBC10D 또는 E3MCBC10E 배터리 솔루션은 두 개의 배터리 캐비닛으로 구성됩니다. 하나는 배터리 차단기와 배터리가 있는 캐비닛이고 하나는 배터리 만 있는 캐비닛입니다.
  1. 배터리 차단기를 잠그거나 태그아웃합니다.
  2. 일반형 배터리 캐비닛 하단을 통해 PE 케이블을 연결하고 PE 케이블을 연결합니다.

    700mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

    1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

  3. UPS에서 일반형 배터리 캐비닛 하단을 통해 DC 케이블을 배선하여 N, DC+ 및 DC-에 각각 연결합니다. DC 케이블을 연결할 때에는 잠금 와셔(미제공)를 사용하십시오.
  4. 배터리 차단기의 왼쪽 측면에 단자용 커버를 다시 설치하고, 배터리 차단기 오른쪽 측면에서 단자용 커버를 제거합니다.
  5. E3MCBC10D 또는 E3MCBC10E의 경우 일반형 배터리 솔루션:
    1. 두 일반형 배터리 캐비닛 간에 PE 케이블을 연결합니다.
    2. 배터리 케이블(N, Batt+, Batt-)을 두 번째 일반형 배터리 캐비닛의 배터리에서 첫 번째 일반형 배터리 캐비닛의 배터리 차단기 오른쪽에 연결합니다.

      E3MCBC10D 또는 E3MCBC10E 일반형 배터리 솔루션

  6. 차단기 보호 플레이트를 다시 설치합니다.

    700mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

    1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

  7. 일반형 배터리 캐비닛의 각 선반에 있는 배터리를 서로 연결하고 배터리 차단기의 오른쪽에 연결합니다. 전면 도어 내부의 연결 배선도를 참조하십시오.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류가 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.
    • 시계, 반지 또는 기타 금속 물체를 제거하십시오.
    • 절연된 손잡이가 있는 공구를 사용하십시오.
    • 보안경, 장갑 및 장화를 착용하십시오.
    • 배터리 위에 공구나 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
    • 배터리 단자를 연결 또는 분리하기 전에 충전 전원을 분리하십시오.
    • 배터리가 실수로 접지되어 있는지 확인하십시오. 만약 실수로 접지된 경우 접지된 전원을 제거하십시오. 접지된 배터리의 일부분과 접촉할 경우 감전이 될 수 있습니다. 설치 및 유지보수 과정에서 그러한 접지를 제거하면 이와 같은 감전 가능성을 줄일 수 있습니다(접지된 서플라이 회로가 없는 장비 및 원격 배터리 공급장치에 해당함).
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?