990-5992E-037

连接两个 UPS 系统之间的同步线缆(可选)

最大配置为各四台 UPS 组成两个并机系统。
  1. 参照以下示意图,连接 UPS 系统之间的同步线缆(可选)。

    两台单机 UPS 之间的同步电缆连接

    两个并机系统之间的同步电缆连接

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?