Elsikkerhed
FARE |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
FARE |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
I systemer, hvor tilbagekoblingsbeskyttelsen ikke er en
del af standarddesignet, skal der installeres en automatisk isoleringsenhed
(tilbagekoblingsbeskyttelse eller en anden enhed, som lever op til
kravene i IEC/EN 62040–1 eller UL1778, 5. udgave, afhængigt
af hvilken af de to standarder der gælder i dit lokalområde)
for at forhindre farlig spænding eller energi ved isoleringsenhedens
indgangsterminaler. Enheden skal åbne inden for 15 sekunder efter
afbrydelse af indgående strømkilder og skal være klassificeret
i henhold til specifikationerne.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Hvis UPS-indgangen er forbundet gennem eksterne isoleringsenheder, som efter åbning isolerer den neutrale indgangsforbindelse, eller hvis den automatiske tilbagekoblingsisolering er ekstern i forhold til udstyret eller forbundet til et it-strømfordelingssystem, skal brugeren fastgøre en mærkat med følgende tekst (eller tilsvarende på et sprog, der er udbredt i det land, hvor UPS-systemet er installeret) på UPS-indgangsterminalerne, på alle primære strømisoleringer installeret uden for UPS-området og på eksterne adgangspunkter mellem disse isoleringsenheder og UPS-systemet:
FARE |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Risiko for spændingstilbagekobling. Før der
arbejdes på dette kredsløb: Isoler UPS-systemet, og kontrollér,
om der er farlig spænding mellem samtlige terminaler, herunder
beskyttelsesjordingen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
FORSIGTIG |
---|
Risiko for elektrisk interferens
Dette produkt kan forårsage en jævnstrøm
i PE-lederen. Hvis der anvendes en fejlstrømsafbryder (RCD) til
beskyttelse mod elektrisk stød, må der kun anvendes en RCD
af type B på dette produkts forsyningsside.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
|