990-5992E-025

Montaż opcjonalnego zestawu IP30 (E3MOPT009)

  1. Usuń dolną płytę z tylnej strony zasilacza UPS. Zachowaj ją w celu ponownego montażu.
  2. Usuń górną płytę z tylnej strony zasilacza UPS. Wyrzuć płytę, a śruby zachowaj do ponownego montażu górnej płyty IP30.
  3. Zamontuj górną płytę dostarczoną z zestawem IP30 na tylnej stronie zasilacza UPS.
  4. Zainstaluj ponownie dolny panel na tylnej stronie zasilacza UPS lub zachowaj go do montażu po podłączeniu kabla zasilającego.
QR code for this page

czy było to pomocne?