990-5992D-024

Instalar o kit opcional IP30 (E3MOPT009)

  1. Remova a tampa inferior da parte traseira do nobreak. Guarde-o para a reinstalação.
  2. Remova a tampa superior da parte traseira do nobreak. Descarte a tampa e guarde os parafusos para reinstalação da tampa superior IP30.
  3. Instale a tampa superior fornecida com o kit IP30 na parte traseira do nobreak.
  4. Reinstale a tampa inferior na parte traseira do nobreak ou reserve para instalação após a conexão do cabo de energia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?