990-5992E-037

安装可选套件 IP30 Kit (E3MOPT009)

  1. 拆下 UPS 背面的下部盖板。妥善保存以备日后重新安装。
  2. 拆下 UPS 背面的上部盖板。丢弃上部盖板但保留螺钉,以备日后安装 IP30 盖板。
  3. 将 IP30 套件随附的上部盖板安装在 UPS 背面。
  4. 重新安装 UPS 背面的底板,或妥善保存,待连接电源线连接后安装。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?