990-5992C-017

Panoramica del sistema in parallelo

NOTA: Nei sistemi in parallelo, deve essere fornito un bypass di manutenzione esterno MBB, i bypass di manutenzione esterni MBB devono essere bloccati in posizione aperta.

UPS per batterie esterne

MIB Interruttore d'ingresso alimentazione di rete
BIB Interruttore d'ingresso rete di bypass
UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore di uscita unità
Ext. UOB Interruttore di uscita unità esterno
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
Ext. MBB Sezionatore bypass di manutenzione esterno
SIB Sezionatore di isolamento sistema
BB Interruttore delle batterie
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?