990-5992E-019

병렬 시스템 개요

주의: 외부 유지보수 바이패스 차단기 외부 MBB가 포함된 병렬 시스템에서 유지보수 바이패스 차단기 MBB에는 반드시 열린 위치에서 시건 장치를 사용해야 합니다.

외부 배터리용 UPS

MIB 주 전원 입력 차단기
BIB 바이패스 입력 차단기
UIB 장치 입력 스위치
SSIB 스태틱 스위치 입력 스위치
UOB 장치 출력 스위치
외부 UOB 외부 장치 출력 차단기
MBB 유지보수 바이패스 스위치
외부 MBB 외부 유지보수 바이패스 차단기
SIB 시스템 격리 차단기
BB 배터리 차단기
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?