990-5992D-024

Visão geral do sistema paralelo

NOTA: Em sistemas paralelos com um Disjuntor do bypass de manutenção externo (MBB), o Disjuntor do bypass de manutenção externo deve ser bloqueado por cadeado na posição aberta.

Nobreaks para baterias externas

MIB Disjuntor de entrada de rede elétrica
BIB Disjuntor de entrada de bypass
UIB Comutador de entrada da unidade
SSIB Comutador de entrada da chave estática
UOB Comutador de saída da unidade
Ext. UOB Disjuntor de saída de unidade externo
MBB Comutador do bypass de manutenção
Ext. MBB Disjuntor de bypass de manutenção externo
SIB Disjuntor de isolamento do sistema
BB Disjuntor da bateria
QR code for this page

Isto foi útil?