990-5992G-006

Preparación del sistema para la conexión a tierra TNC

NOTA: Este procedimiento solo se aplica a sistemas con conexión a tierra TNC.
  1. Gire la barra colectora de la posición original (a) a la posición (b) para crear una conexión entre la barra colectora PE y la barra de neutro.

    SAI de 60-80 kVA 400 V

    SAI de 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?