990-5995E-019

상태 LED

LED 상태 설명
경보 계속 빨간색으로 표시 위험 경보
빨간색으로 깜박임 경고 경보
꺼짐 경보 조건 없음
바이패스 계속 노란색으로 표시 부하가 바이패스 전원을 통해 공급됨
노란색으로 깜박임 바이패스 전원에 경보 조건이 있음
꺼짐 부하가 바이패스 전원을 통해 공급되지 않음
배터리 계속 노란색으로 표시 부하가 배터리 전원을 통해 공급됨
노란색으로 깜박임 배터리 전원을 사용할 수 없음
꺼짐 부하가 배터리 전원을 통해 공급되지 않음
인버터 계속 녹색으로 표시 인버터 켜짐
꺼짐 인버터 꺼짐
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?