990-5995E-017

LED di stato nell'interfaccia di comunicazione

Vista anteriore dell'UPS da 60-80 kVA 400 V per batterie interne

Vista posteriore dell'UPS da 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS per batterie esterne

Vista anteriore dell'UPS da 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V per batterie esterne

Vista anteriore dell'UPS da 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V per batterie esterne

LED Stato Descrizione
A. Anormale Rosso fisso Allarme critico
Spento Nessun allarme critico
B. Allarme Giallo fisso Allarme di avviso
Spento Nessun allarme di avviso
C. Normale Verde fisso Condizione normale
Verde lampeggiante Autotest in corso/UPS è master nel parallelo
Spento UPS spento
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?