990-5995E-012

Passage d'une ASI unitaire du mode bypass de maintenance au mode normal

  1. Vérifiez que tous les dispositifs d'isolement et de protection, à l'exception du MBB sont ouverts (position OFF).
  2. Fermez (position ON) le SSIB.

    L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche.

  3. Fermez (position ON) l'interrupteur de sortie de l'unité UOB. Attendez environ 20 secondes jusqu'à ce que les LED jaunes du bypass s'allument.

    L'ASI démarre en mode bypass statique.

  4. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB.

    Le redresseur accélère.

  5. Fermez (position ON) les disjoncteurs batterie BB.
  6. Ouvrez l'interrupteur du bypass de maintenance MBB.

    L'ASI passe automatiquement en mode normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?