990-5995E-019

유지보수 바이패스 모드에서 정상 모드로 단일 UPS 전환

  1. MBB를 제외한 모든 분리 장치가 OFF(열림) 위치에 있는지 확인합니다.
  2. SSIB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.

    디스플레이가 켜지고 홈 화면이 표시됩니다.

  3. 장치 출력 차단기 UOB를 ON(닫힘) 위치에 설정합니다. 바이패스 LED가 노란색으로 바뀔 때까지 약 20초 정도 기다립니다.

    UPS가 스태틱 바이패스 모드를 시작합니다.

  4. 장치 입력 차단기 UIB를 ON(닫힘) 위치에 설정합니다.

    정류기가 상승합니다.

  5. 배터리 차단기 BB를 ON(닫힘) 위치에 설정합니다.
  6. 유지보수 바이패스 차단기 MBB를 OFF(열림) 위치에 설정합니다.

    UPS가 정상 운전으로 자동 전환됩니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?