990-6538F-034

Yedek Haberleşme Kartı (RIM) Kitini Takın (Opsiyonel)

NOT: Bu işlem için opsiyonel yedek haberleşme kartı (RIM) kiti SP3OPT001 kullanın.
  1. IM2 yuvası kapağını çıkarın.
  2. Belirtilen vidayı gevşetin ve etkinleştirme anahtarı sabitleme plakasını çıkarın. Etkinleştirme anahtarını KAPALI konuma getirin.
  3. Kitteki yedek haberleşme kartını iki vidayla yuvaya takın.
    NOT: Düzgün bir itme sağlamak için haberleşme kartının alt kısmına bastırın.
  4. Etkinleştirme anahtarını AÇIK konuma getirin. Etkinleştirme anahtarı sabitleme plakasını tekrar takın ve 2. adımda çıkarılan vida ile sabitleyin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.